This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:更换选件

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631020/tusb2046b-replacement-options

部件号:TUSB2046B

您好,

对于PN:TUSB2046BIFR,EOL通知声明替换PN为:TUSB4041IPAPR或TUSB2046BVFR


我发现PN:TUSB2046BVFR的差值是工作温度额定值。 这是真的吗?

对于PN:TUSB4041IPAPR,我发现它不是一种形式或安装替代,但具有类似的功能。

我的问题与此PN的确切更换有关,其中是具有相同参数的外形/安装/功能更换,并且实际找到了不同的PN:TUSB2046IBVFR,该PN未在EOL通知中指定, 似乎与EOL PN完全相同。

PN:TUSB2046IBVFR是否与 PN:TUSB2046BIFR完全相同? 如果是,是否可以提供已更新的EOL通知?

感谢你的帮助。 谢谢!

此致,

Elizabeth Schneider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Elizabeth:

    是的,TUSB2046IB完全可以替代TUSB2046BI。

    此致,
    豪尔赫