This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:共模偏置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641482/hd3ss3220-common-mode-biasing

部件号:HD3SS3220
主题中讨论的其他部件: TUSB320

1.在数据表中,它表示:“HD3SS3220 mux不为通道提供共模偏置。 因此,对于所有活动信道,设备必须从任意一侧偏置。 另请注意,mux信道仅用于差分SS信号。 "

在哪里可以获得有关"通道的共模偏置"和"所有活动通道的设备从任意一侧偏置"的信息

2.对于 TUSB320 器件: 我在数据表中发现:“如果VBUS保证低于5.5 V,则为 TUSB320 器件供电
通过二极管可以实现”-我的设备是UFP,因此VBUS将依赖于我连接的PC \笔记本电脑USB端口-因此,我如何才能保证VBUS将低于5.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    通用模式通常由USB收发器提供。 如您所见,建议在HD3SS3220和C型连接器之间使用交流耦合电容器,以确保连接器侧的0 VDC共模,同时AP侧将具有USB3收发器共模。

    在UFP应用中使用TUSB320并从VBUS获得电源必须足以保证VBUS电压额定值,只要设备连接到认证端口即可。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego:

    感谢您的快速回复。  

    因此,根据您的答案,将交流耦合电容器放置在  HD3SS3220和C型连接器之间,满足数据表中列出的“因此要求设备在所有活动通道的任意一侧偏置”的要求。

    此致

    Shmuel