This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306可变参考电压

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630873/pca9306-pca9306-variable-vref

部件号:PCA9306

您好,

我的客户正在使用PCA9306,并且对Vref有疑问。

VreF1将在1.8V和3.1V之间变化,而Vref2保持在3V。

您是否发现有关更改VreF1的任何问题? 我想的一个问题是两个电压之间的转换可能会导致一些错误。

请找到随附的图片以供参考。 谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Roy,

    1)您是否像开关一样动态更改VreF1引脚?

    如果是,我可以问为什么? 我想了解更改参考电压的应用。

    2)如果VreF1为1.8V,则部件将正常工作。 但是,当您将VreF1更改为3.1V时,就会更改FET栅极上的参考电压。

    在正常设置中:

    FET门看到的参考电压现在为VreF1 + Vth。 SDA和SCL使用此参考电压来打开和关闭器件内的FET。 使用更大的栅极参考电压,我们将看到更快的转换时间。


    在设置异常的情况下:

    我们可以在这里看到,栅极上的电压基准现在是3.0V。 没有添加Vth,导致栅极上的参考电压更小。 器件中的其它FET仍在观察此电压,但是当SDA/SCL被拉低时,Vgs将较低,并导致转换速度较慢。


    我相信该设备仍能正常工作,但性能不会像数据表所显示的那样出色(因为这在数据表中从未有过说明)。

    3)"我心中的一个问题是,两个电压之间的转换可能会导致一些错误。"

    您是否计划在通信过程中在1.8V至3.1V之间切换? 这将极大地影响设备的切换。 在1.8V基准电压下,器件能够以较快的速度拉低电压,但从3.1 到1.8 ,器件的拉低速度会变慢。

    谢谢!

    -Bobby