This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH940-Q1:MIPI显示接口

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638912/ds90uh940-q1-mipi-display-interface

部件号:DS90UH940-Q1

您好,

我们正在尝试使用具有MIPI DSI接口或HDMI接口的处理器连接到显示器。 我们还确定了支持MIPI DSI的显示屏(1080p 30fps)。

根据TI的“显示系列”页面, http://www.ti.com/interface/fpd-link-serdes/display-serdes/overview.html 我可以使用949A/949作为处理器(HDMI->fpdlink),使用940A/949作为显示器(fpdlink -->MIPI)。

我的问题是:我的显示器支持MIPI DSI输入。 上面的链接提到940设备输出是MIPI CSI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    940上的MIPI CSI端口无法连接到MIPI DSI输入显示屏,因为它们不兼容

    此致
    维贾伊