This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万IVSX / DP8.3849万IDVSX双phy

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630963/dp83849ivsx-dp83849idvsx-dual-phy

主题中讨论的其他部件:DP8.3849万I

您好,

TI建议我们使用DP8.3849万IVSX/NOPB ,而不是 DP8.3849万IDVSX/NOPB,因为缺少最后一个。

如果我使用 DP8.3849万IVSX/NOPB (带Flex端口) 而不是 DP8.3849万IDVSX/NOPB (支持FX)...我可以保持相同的配置吗? 还是需要进行一些更改?

MKS p/n - IC0.2043万

谢谢

UDI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Udi,

    DP8.3849万变体之间无需进行任何更改。 它们都与引脚2引脚兼容。 它们可用作替换件。

    此致,