This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:未使用的SDI_OUT引脚

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631063/lmh0397-unused-sdi_out-pin

部件号:LMH0397

大家好,

我的客户想知道如果他们不使用sdi_out pin,如何处理它?

他们是否可以让它保持未连接状态?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,

    是的。 如果他们不使用sdi_out,则可以使sdi_out保持未连接状态。 要关闭SDI_OUT电源,请请求客户保持SDI_OUT SEL未连接(内部拉高电平)或外部拉高电阻(VDD为1kOhm),以便关闭SDI_OUT驱动器电源。

    此致,

    Michael