This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953 MIPI输入路由要求

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640101/ds90ub953-q1-ds90ub953-mipi-input-routing-requiremnts

部件号:DS90UB953-Q1

我看到 DS90UB953 MIPI输入支持极性反转,这很好。  但是,我没有看到任何有关车道订单反转或车道互换的信息。  有可能吗?

此外,在数据表第63页的CSI -2路由准则部分,它显示"匹配线对之间的轨迹长度< 25 mils "。  这比MIPI规范中的车道偏移更严格。  请您解释一下实际要求吗?   DS90UB953是否可以容忍比指南所示的更多的通道到通道的倾斜以及通道到时钟的倾斜?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Sam

          DS90UB953不支持车道交换或车道顺序倒转。 DS90UB953 完全符合MIPI标准。 我们提供的指导是25 mil,但我们可以根据具体情况查看车道和车道时钟之间的特定偏差数字(以ps为单位),并可以提供更具体的指导。 请提供以下信息:

    1. CSI-2速度?

    2.克莱道歪斜? (PS)

    3.车道偏离? (PS)

    此致

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijaya:

       我们希望能够以高达800 MB/s的速度运行MIPI数据通道

       我要求的是允许的最大歪斜。  目前,我的数据通道的延迟范围在22pS到44pS之间,时钟通道的延迟范围是12pS。

       我知道这是否太多,但我想了解实际要求是什么。

    谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据DPHY规格允许的最大偏移量为1UI/50。 速度为800Mbps时,达到24ps。 根据您提供的数字,似乎存在(44-12=32ps迹线之间的偏移)。 我相信这不符合《保护儿童和青少年部的准则》

    此致
    维贾伊