This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:延长DS90UB93{3,4}-Q1 SerDes与DS15{B,E}A101成对的STP电缆长度

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630602/ds15ba101-extend-the-stp-cable-length-of-ds90ub93-3-4--q1-serdes-pair-with-ds15-b-e-a101

部件号:DS15BA101
主题中讨论的其他部件:DS90UB933-Q1

大家好,

如标题所示,我想知道是否可以通过将DS15{B,E}A101线对置于两者之间,将DS90UB93{3,4}-Q1 SerDes线对的STP电缆长度延长至50米以上,如 http://www.ti.com/lit/an/snla112e/snla112e.pdf所示

DS90UB933-Q1串行器的输入是1080p30图像传感器,其PIXCLK可调节。

出现此问题是因为上述应用说明仅提及FPD-Link II嵌入式时钟信号。 进一步的研究表明,FPD-Link III (DS90UB93{3,4}-Q1线对的操作依据)基于CML,DS15{B,E}A101线对扩展器也支持CML。  

我们撰写此帖子是为了请求对我们的申请进行一些确认。

此致,

Adrian Yuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adrian:

    将DS15EA/BA101插入FPD-III链路将中断控制信道通信。

    UB93-94是否在您的应用中使用此通信通道?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    感谢您的快速响应。

    我假设“控制信道通信”指的是从反序列化器到串行化器的I2C总线。

    我的应用程序并不一定需要此通信渠道。 这是否意味着可以毫无问题地扩展SerDes对?

    此外,我还想知道,除了将带有FPD-Link III信号的STP/Coax电缆扩展到50米以上之外,还有哪些现有的替代方案。

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian,

    对于像50 m 这样的较长距离,如果可能,我更喜欢使用同轴连接。  提高了电缆带宽,屏蔽使通过CTLE恢复信号更加可靠。

    如果Ser和DES都禁用了I2C通信,则可以使用50 m 扩展。

    此致,