This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:寄存器设置示例

Guru**** 2578915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1, DS90UB913A-Q1, DS90UB964-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640132/ds90ub964-q1-registers-setting-example

部件号:DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB913A-Q1

[ DS90UB964-Q1 ]寄存器设置示例

您好,

您能否与4个DS90UB913A-Q1一起分享DS90UB964-Q1的寄存器设置示例?
具体来说,如果您有该案例的寄存器转储,这是我的客户的良好参考。

抱歉,目前我没有DS90UB964-Q1EVM,因此无法尝试。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    默认寄存器设置可在设备数据表中找到。 通常,913A不需要特定的寄存器更新。 虽然964已配置为从4个串行器接收数据,但通常需要某些设备配置。 DS90UB064-Q1EVM用户指南的1.10 10部分显示了一个示例脚本。 以下是指向指南的链接: www.ti.com/.../snlu177.pdf

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,


    感谢您的回复!
    我将查看用户指南并咨询我的客户。

    谢谢!


    感恩节快乐!!