This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:关于待机模式。

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630975/sn75lvpe802-about-standby-mode

部件号:SN75LVPE802

我有疑问。

请告诉我SN75LVPE802的待机模式。

◆问题

待机模式是否在不干扰信号的情况下通过?
这是一个是否通过输出信号的问题。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当SN75LVPE802处于待机模式时,将没有信号输出。  待机电流仅为1mA,大多数设备被禁用。

    此致,