This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86 PSR功能

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641521/sn65dsi86-sn65dsi86-psr-funtion

部件号:SN65DSI86

尊敬的各位:

要支持PSR功能,请 告诉我们SN65DS86应该设置什么?

此外,对于PSR功能,GPU和eDP有什么要求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    PSR信息必须通过AUX接口发送至面板。 DSI86无需配置为通过主链路传输视频命令。 由于DSI86是通向eDP的MIPI DSI桥接器,因此GPU负责发送这些命令。 客户需要参考eDP规范,以具体了解需要编写什么内容以及什么顺序。

    请参阅设备数据表的8.4 .5.9 部分。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Joel。