This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:DSI84-Q1和DSI85-Q1的LVDS输出交换

Guru**** 2552520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630867/sn65dsi84-q1-lvds-output-swap-for-dsi84-q1-and-dsi85-q1

部件号:SN65DSI84-Q1

您好,

我想请您确认是否正确地遵守我的理解。

*当用户按如下所示设置0x1A[6]时,输出行为将变为如下所示。 我的理解是否正确?

———

 -未使用DSI_B端口。

-当0x1A[6]设置为“0”时,ODD将从LVDS_A输出,偶数将根据DSI_A输入从LVDS_B输出。

  而且,当0x1A[6]设置为“1”时, EVEN将从LVDS_A输出, ODD将根据DSI_A输入从LVDS_B输出。

 在这种情况下,DSI_B可被视为"不在乎"。

---

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Machida:

    您的假设是正确的。 实际上,DSI84只有一个输入DSI通道(通道A)。

    此致,
    Joel