This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:Tusb7320 EOL

Guru**** 2931500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630206/tusb7320-tusb7320-eol

部件号:TUSB7320
主题中讨论的其他部件: TUSB7340

您好,

TUSB7320是否仍被推荐用于新设计? 如果不是,我们用什么来取代它?

此致,
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    TUSB7320是NRND,很遗憾我们没有为其更换部件。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB7320最多支持两个下行端口。
    TUSB7340是USB 3.0 兼容的xHCI主机
    支持多达四个下行端口的控制器。
    这两种部件均提供引脚兼容的100引脚
    RKM软件包。 在本文档的剩余部分中,
    名称TUSB73x0用于引用两者
    TUSB7320和TUSB7340。
    TUSB73x0通过连接到主机系统
    PCIe x1 Gen 2接口,并提供超高速,
    上的高速,全速或低速连接
    下游USB端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TUSB7340也是NRND。

    此致,
    JMMN