This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553-1:故障引脚不是#39;t已断言,尽管脱毛时间已过

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641421/tps2553-1-fault-pin-isn-t-asserted-although-deglitch-time-is-already-passed

部件号:TPS2553-1

大家好,

我的客户正在其系统中评估TPS2553-1。

他设置了电气负载并 逐渐增加了负载电流(15mA步长),他发现显示输出电流的状态限制为 他设置的电流限值 ,但是故障针脚未被确认,尽管已  过去毛刺时间。
TPS2553-1是否可能出现这种情况?

我认为 ,当输出电流  与  电流限制值"刚刚"相同时,可能会出现这种情况。  
我可以有你的评论吗?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    由于电流限制阈值的变化通常约为+- 6 % ,因此客户可以增加电流以超过最大限制级别,然后重新检查。