This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:无音频检测

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629786/tusb422-no-audio-detection

部件号:TUSB422
主题中讨论的其他部件: TUSB320

大家好,

我的一位KMM开始与TUSB422合作,他们有一个问题。

TUSB422无法检测音频附件,而TUSB320可以检测音频附件。

您是否可以帮助我们了解问题出在哪里?

您需要我们提供哪些帮助才能实现这一目标?

提前非常感谢

kr)

Vincenzo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vincenzzo:

    TUSB422不支持音频附件,请共享寄存器0x18和0x29的测试步骤和结果。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    非常感谢您的迅速回复。

    这是客户应用的程序。

    这是重置IC和连接音频附件后的数据:
    寄存器0x29:0x00
    寄存器0x18:0x60
    其它寄存器的状态未更改
    UFP模式:如果发送命令Looking4连接并连接音频附件,则没有任何更改。

    如果客户将角色更改为DRP (寄存器0x1A,值0x4A),发送命令Looking4connection (寄存器0x23,值0x99)并连接附件,则CC状态寄存器0x1D显示值0x05,其他寄存器未更改。

    确定音频附件的正确顺序是什么?

    希望这能有所帮助
    提前了很多时间
    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这是重置IC和连接音频附件后的数据:
    寄存器0x29:0x00
    寄存器0x18:0x60
    其他寄存器的状态未更改
    UFP模式:
    如果send命令Looking4connection并连接音频附件, 则没有任何更改。

    如果我将角色更改为DRP (寄存器0x1A,值0x4A),发送命令Looking4connection (寄存器0x23,值0x99)并连接附件,则CC状态寄存器0x1D显示值0x05,其他寄存器未更改。

    确定音频附件的正确顺序是什么?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    关于此主题的任何更新?

    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将角色设置为DRP或DFP并设置Looking4Connection,则等待CC状态更改警报并读取CC状态。 CC状态= 0x05表示在两个CC针脚上检测到Ra,这等同于音频附件检测。

    请注意 ,TUSB422必须通过I2C控制才能进行任何操作。  TUSB320可以独立运行,仅具有引脚捆扎带,I2C是可选的。
    此致,
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Brian。 在DRP模式下,一切都很清晰。 但UFP模式又如何呢? TUSB422能否确定UFP中的音频附件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB422提供配置通道(CC)逻辑,用于确定USB端口连接和断开,角色检测,电缆方向和Type-C电流检测/通告。 TUSB422还包含多种功能,例如VCONN信号源,VBUS启用,VBUS放电启用,vSafe0V检测和低待机电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,UFP无法根据USB Type-C行业规范检测到音频附件。