This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:PCA9534 RGT PACKAGE_ENABLET混淆

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A, PCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641314/pca9534-pca9534-rgt-package_datasheet-confusion

部件号:PCA9534

大家好,

我的客户想要使用PCA9534或PCA9534A,他们更喜欢小型封装-3*3 QFN

数据表的第一页表示RGT封装适用于QFN。但是,在封装信息会话中,RGT仍引用VQFN。

请您澄清一下吗? QFN是否可用于此设备?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mike,

    我相信RGT和RGV都是VQFN的。 但是,根据我的理解,QFN和VQFN之间的区别在于V代表非常薄,而对于我们而言,最大高度是1 mm。 如果您的客户只关心长度和宽度,则RGT封装应为3 mm x 3xmm。

    我相信包装信息,而不是数据表的第一页:

    我可以订购样品并将其发送到我的办公室进行验证,但我认为他们不会在感恩节休息前到达这里,我将在下周的前3天离开 如果您愿意,我可以在下周的某个时候再次向您发出信号,让您放心。

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Bobby。 我被告知RGT指的是尺寸为3*3的VQFN。