This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:在通信期间确认重置

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630925/tca6424a-reset-asserted-during-communication

部件号:TCA6424A

大家好

您是否介意询问TCA6424A?

在主(CPU)和从(TCA6424A)之间通信期间,如果确认重置,设备将返回初始条件。
因此 ,在确认重置后,设备无法使用ACK响应主设备,对吗?
它已 被破坏 (存在)状态,不是吗?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    正确,拉低复位引脚将导致设备复位寄存器和状态机。 由于状态机已重置,您将不会收到ACK,并且必须在启动条件后重新发送设备的地址。

    -Bobby