This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:CMLOUT问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641003/ds90ub914a-q1-cmlout-question

部件号:DS90UB914A-Q1

您好,Sirs:

请问,高速探头是否已有内部50欧姆端接。 我是否仍应在CMLOUT+/-引脚中放置100欧姆?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否使用带50欧姆端接的无源探头?

    我们建议使用差分探头监测CMLOUT,这需要CMLOUT+/-引脚之间的100欧姆端接。

    如果您可以为每个输出向GND提供50欧姆负载,并且可以使用任一输出单端,则可以使用无源探头。

    此致,

    查利蔡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Charley:

    我们使用差分探头。因此,我们总是需要CMLOUT+/-之间的外部100欧姆,对吗?

    我们之所以提出此问题,是因为差分探头具有内部50欧姆端接。 我们很困惑是否仍需要外部100欧姆,

    我们去除100欧姆,眼部高度将大于100欧姆。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,请使用外部100欧姆。

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Charley:

    明白了,感谢我们的帮助~