This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:仅使用外部电源通道

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631049/tps65982-using-only-external-power-path

部件号:TPS6.5982万

如果我们只使用 PP_EXT,

    1. 我是否仍需要将TI部件的VBUS连接到EXT_VBUS?
    1. 我是将TI部件的“5至20V”和“5V”输入保留为“NO CONNECT”,还是 必须将它们连接至GND?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ronnie:

    您仍需要将VBUS连接到TPS6.5982万器件。 TPS6.5982万在VBUS路径上有一个内部ADC,用于确定是否发生了OVP (过压保护)或UVP (欠压保护)事件。 即使您不打算使用内部电源路径,您仍需要将VBUS连接到设备。
    如果不打算使用内部PP5V和PPHV,则应根据数据表建议对这些引脚进行接地。

    谢谢!
    Eric