This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540:过度反应的行为

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641011/tps2540-behavior-for-overcurent

部件号:TPS2540

您好,支持成员,

TPS2540无法识别USB设备连接后的任何端口类型。

ILIMx设置是否允许短路情况下的输入电流?

识别端口类型后,每种端口类型的Shour电路的阈值电流是否为允许的最大电流?

此致,Hirotaka Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hirotaka,

    根据ILIMx设置夹紧浪涌电流。

    短路的阈值电流由ILIMx引脚设置,与端口类型无关。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Donovan。

    感谢您的回答。

    PD (便携式设备)是否应该在端口类型识别SDP之后将电流限制基本上设置为0.5A?

    这是否意味着TPS2540不会将电流限制设为0.5A?
       
    此致,Hirotaka Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hirotaka,

    便携式设备将决定其吸入的电流大小,以便确定其自身的电流限制。

    是的。 TPS2540电流限制基于ILIMx引脚。 设备的电流限制取决于ILIMx引脚的配置方式,而不是其处于何种模式。

    谢谢!
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Donovan-san,

    感谢您的回答。

    此致,H.Inoue