This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:带USB 3.x设备的低速集线器

Guru**** 2551700 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630057/tusb2077a-low-speed-hub-with-usb-3-x-devices

部件号:TUSB2077A

大家好,

我们目前正面临TUSB2077A集线器无法识别USB3.x棒的问题。 我想了解进一步调查这一问题是否合理,因此提出以下问题:

有人能分享他在这方面的(积极的)经验吗?

或者,由于某些原因(可能在TUSB2077A范围内-因为USB3.x规格要求低速,全速和高速下的2.0 兼容性),它是否无法实现?

谢谢,致以诚挚的问候

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    这应该起作用,任何USB 3.x设备都应向后兼容较低的USB速度。 对于TUSB2077,设备需要降至全速。 可能的问题是USB设备依赖于USB 3.x兼容的VBUS功率(900 mA),而不是USB 1.1 提供的500 mA 2.0 ,或者驱动器很大,需要很长时间才能以全速加载。 您是否在设备管理器或usbview中看到下游端口连接了任何内容?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    您是否有任何其他调试信息?

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN,您好!
    感谢您的提问。
    到目前为止,我必须更准确地说明。 这不是USB3.x设备(记忆棒)的一般问题。 仅当设备启动时已插入电源时。 如果设备已在运行-没问题。
    这是一个嵌入式系统,因此很遗憾,我们的WinCE版本上不提供设备管理器或usbview。

    当USB线路上的第一个活动发生时,我将检查启动时的电源,以获取更多信息。
    但是,USB主机迟早会轮询并找到记忆棒... 这是我目前不理解的。 如果电源正常,我想我会交给负责USB主机的软件开发人员。

    此致
    西蒙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    启动前插入的USB 2.0 设备是否有任何问题?   您的软件开发人员可以提供的任何调试信息都很有帮助。

    谢谢!

    JMMN