This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD73:故障安全电路

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640684/sn65hvd73-fail-safe-circuit

部件号:SN65HVD73

你(们)好

我对外部故障安全电路有一些疑问。

当差速器输入处于通信停止和线路断开状态时,我们是否需要外部故障安全电路?

下面的方框图中的内部电阻器(R1,R2和R3)有多大?  

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koji:

    感谢您的联系! 这是一个非常常见的问题,请在此处查看:

    https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/f/142/p/64.0404万/2362531#2362531</s>236.2531万 236.2531万

    但简而言之-无需外部偏置SN65HVD73具有内部故障电路。

    K.Hamamotamo 说:
    下面的方框图中的内部电阻器(R1,R2和R3)有多大?  [/引述]

    我找不到任何结构图,请您再次发布。

    请告诉我,这对您有帮助,请不要犹豫,继续提问!

    此致  

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dierk:

    感谢您的支持。

    对不起,下面是我所要求的结构图。 (R1和R2,R3的量是多少?)

    我了解故障安全电路。 (我找到了SN65HVD73的功能表。 ;表2。 它与故障安全功能有关。)

    感谢您的善意解释。

    此致,

    山本浩二

    此致,

    山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koji:

    这三个电阻器有两个任务。

    第一种是它们必须将Vcc从3.3 V除以估计的1.9 V电压范围,以便提供放大器级余量的内部晶体管门(低于晶体管切断的特定水平)。

    第二种是,宽输入范围需要输入信号的衰减。假设系数10。

    如果将所有这些考虑在内,估计值为:R1 = 175千欧,R2 = 15.6 千欧,R3 = 21.2 千欧

    此致

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dierks,您好!

    感谢您的支持。

    请告诉我您是如何计算R1的。 (我了解R2和R3。)

     

    此致,

    山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koji:

    从交流角度来看,电阻器网络可以被视为R2和R3并联,代表R1的分压器,为广泛的共模操作范围提供高输入阻抗和衰减。

    此致

    迪尔克