This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513A-Q1:充电模式协商

Guru**** 2780625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2513A, TPS2514A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629738/tps2513a-q1-charging-mode-negotiation

部件号:TPS2513A-Q1
线程中讨论的其他部件:TPS2549-Q1TPS2513ATPS25.49万-Q1TPS2514A

您好,

如果TPS2513AQ1与TPS2549-Q1按以下方式连接,它是否可以与USB设备正确协商充电模式?

我认为,互相交流是不可能的。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi,

    TPS2549-Q1提供了TPS2513-A提供的所有DCP通告模式,并且具有增强的ESD和对VBUS短路保护。

    根本没有必要使用TPS2513A。

    您正在使用的系统是否仅用于充电,没有任何数据?

    此致,
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck-San,

    感谢您的回复。

    该器件不是TPS2549-Q1,而是TPS25.49万-Q1,因为需要电池保护(和除法器3模式)。

    我为我的错误道歉。

    您是否可以再次检查?

    如您所知,此系统仅是无任何数据的充电系统。

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,此连接很好。但我建议使用TPS2514A,因为TPS2513A是双端口,而TPS2514A是单端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sun-San,

    感谢您的回答。
    我了解在TPS251xA和TPS25.49万期间不会干扰初始协商。

    此致,
    Kuramochi