This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:,DS25BR110,DS25BR120和DS25BR150:气隙放电保护规格

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110, DS25BR120, DS25BR100, DS25BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630266/ds25br100-ds25br110-ds25br120-and-ds25br150-air-gap-discharge-protection-spec

部件号:DS25BR100
主题中讨论的其他部件:DS25BR120,DS25BR110, DS25BR150

大家好,

我的客户想了解以下设备的气隙放电保护规格。
客户要求±8kV作为规格。
如果您有规格,请告诉我。

・DS25BR100,DS25BR110,DS25BR120和DS25BR150

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nakano-San,

    抱歉,我们的设备没有气隙放电规范。  这些设备仅具有HBM,MM和CDM的规格。

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee-san,

    感谢您的及时回复。

    此致,
    Fumio Nakano