This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万-EP:前导码不正确且未收到数据

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630525/dp83848-ep-incorrect-preamble-and-not-received-data

部件号:DP8.3848万-EP

您好,

我遇到了以太网连接问题。  我有两个相同构建的子系统,两个都使用DP8.3848万进行下行数据。  第一个链接到我们的Linux服务器,并无缝地向下链接数据。  第二个装置没有。  我已捕获了一些示波图并确认两个单位都发送了数据,但非工作单位的前言看起来是错误的。  工作单元前言是101.0101万... (如预期),非工作单位的序言类似于1.011万。  我想知道为什么坏的设备不工作。  

我已在PHY芯片上运行BIST (内部回路和外部回送),两个装置均通过。  

我对这个问题的怀疑是:

1. 进入PHY的主时钟不良(歪斜,抖动)

2. 磁性损坏

由于BIST通过,似乎一切都应正常。  然而,看到错误的序言让我想到了为什么序言是坏的。

对此次失败有何想法或想法?

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,
    我将把这个移到商业论坛。 他们将更深入地了解此行为的潜在原因。
    谢谢!
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    您能否提供原理图的PHY部分以及磁性规格? 如果您可以提供预缓步的示波器,这些将会很有帮助。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是所附pdf文件中的信息。

    磁性规格为PN 100B-1003/X,另请参阅attached.e2e.ti.com/.../M101-_2800_4_2900_.pdf</s>2900

    Rick

    e2e.ti.com/.../schematics-and-plots.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我今天进行的测试,时钟频率看起来正常。 我不能直接访问25MHz时钟,但发射频率为10MHz (如预期)。 我还验证了良好和不良单元之间的波形,它们看起来是一样的。 我现在不怀疑磁性或时钟。

    我们进行了自定义固件构建,将所有0发送给以太网数据。 故障单元的PHY输出错误,故障单元具有预期输出。 我的怀疑是PHY,因为前导码是在内部生成的。 此设备是否有更详细的方框图显示前导码的生成方式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    将此对话移至电子邮件以加快解决方案。

    此致,