This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:中继器模式支持

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641567/ds90ub913a-q1-repeater-mode-support

部件号:DS90UB913A-Q1
主题中讨论的其他部件:CDCE813-Q1

您好,TI:

我的客户希望在中继器模式下使用设备(如925/926)。

连接如下所示:

(摄像机) DS90UB913A  -->   DS90UB914A  ==>   DS90UB913A  -->DS90UB914A  (Navi)    

  注;-->             :电缆连接

                         ==>:并行连接

是否可以将913A/914A用作与DS90UB925/926相同的中继器模式?

我的顾虑是:

 1. DS90UB914A的输出抖动  太大,无法使用 DS90UB913A的PCLK。

 2.  Navi (主机)和摄像头之间的I2C连接是否正常工作?  

3.并行连接是否需要抖动消除器?

  CDCE813-Q1怎么样?  它是否可用作   DS90UB913A的PCLK的抖动消除器?    

 

请告诉我中继器模式的可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,这可用于在中继器类型操作中使用913A-914A。 正确的是,PCLK抖动是累积的,因此建议对913A使用EXT CLK In模式,或对成像器模式的PCLK使用时钟清洁器,如CDCE813-Q1。
    I2C需要914A和913A并行连接之间的直接连接,并且I2C别名地址也必须分配给相应的链路。