请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB8041 主题中讨论的其他部件: TUSB8043
在数据表的8.4 2节“I2C EEPROM操作”下,文档说明:
'如果集线器检测到未编程的EEPROM (值不是55h),集线器将进入编程模式,集线器内的编程端点将被启用。'
我在其他任何地方都找不到关于此'编程模式'的任何信息。 如果启用了Prorgamming Endpoint,我们如何使用它? 协议是什么? 这是否使开发人员能够通过I2C通过上游USB连接读取和写入EEPROM内容?
启用此编程模式后,集线器是否仍会启动并启用上游端口?
理想情况下,我们会使用此工具从主机对EEPROM进行编程,并使用自定义闪存工具。
谢谢-
::加文