Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其它部件:TUSB1210主席先生,
1.我的设计使用TUSB1210 ULPI收发器芯片。
2.我已将带有USB3300 UTMI的USB链路控制器的FPGA编程到ULPI包装。 我使用了USB3300 ULPI PHY作为FPGA中USB Link控制器的接口芯片。
3.现在 ,我已将USB3300 PHY替换为FPGA主板上的TUSB1210芯片。
4. 我是否可以在设计中使用与ULPI包装相同的USB3300 UTMI?
5. TUSB1210芯片可使用UMI到ULPI封装器。 请回复。
6.我期待你们的宝贵回应。
谢谢,顺祝商祺
Danababu