This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT2:关于EMI噪音问题

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640580/sn65lvdt2-about-emi-noise-issue

部件号:SN65LVDT2

大家好,

 

您能否就与SN65LVDT2相关的EMI问题给我一些建议?

 

当12 MHz LVDS信号驱动SN65LVDT2时,它会发出EMI噪声

多达几个千兆赫兹谐波噪声。

 

当输入A和GND以及输入B和GND之间放置两个5 pF盖时,

谐波噪声大幅降低。

当在TX+和GND以及TX-和GND上放置两个10 pF帽时,谐波噪声

完全没有减少。

因此,我怀疑SN65LVDT2内部可能会产生谐波噪声。

 

问题1. 您认为是否存在产生此类谐波噪声的电路板?

 

问题2. 请问,为何这两个5 pF的音量上限能有效地减低这种谐波噪音?  

 

我有PCB布局,图表,但我不想公开打开它

您能否提供电子邮件地址以供进一步沟通。
(我的电子邮件地址: tsukui-y@clv.macnica.co.jp)

 此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们正在调查您的问题,并将于明天向您发送电子邮件。 最终应用程序和客户是什么?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼斯-桑,

    感谢您的回复。
    客户告诉我产品信息是保密的。
    我们将回复邮件中的客户信息。

     此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此问题已脱机通知。

    谢谢!
    Dennis