This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0394:旁路模式

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629934/lmh0394-bypass-mode

部件号:LMH0394

LMH0394处于旁路模式(绕过均衡器)时,部件的"最低输入灵敏度"是多少? 具体而言,如果输入频率很重要,则在绕过LMH0394的EQ时,需要200 MHz Nyquist信号输入。 我们想将此零件用作缓冲区,而不利用均衡能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    由于您只想将LMH0394用作缓冲区,因此可以保持静音引脚未连接(此引脚具有内部下拉功能)并将旁路引脚保持在高位。 这样就不依赖于载波检测信号。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nasser:

    要仅将LMH0394用作缓冲器,静音引脚是否必须保持未连接(除了拉高旁路外)?

    如果静音引脚接地且旁路拉得太高,IC的操作将会如何变化?

    当IC仅用作缓冲器时,LMH0394的输入要求(最小输入灵敏度或其他参数)是什么?

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    静音引脚具有内部下拉电阻,因此您无需将此引脚接地。 如果您也将外部下拉此销,则应该可以。

    此设备-在正常模式下-具有非常高的增益,因此信号可能低至峰间10mV。

    此致,Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nasser:

    输入信号"可能"的峰间电压低至10 mV,这是什么意思?
    此参数在数据表中的何处指定?
    此零件保证在什么输入差值下工作(温度过高,零件寿命结束等)?

    谢谢!
    Mark HH.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳赛尔,

    如果您能回答我之前的问题,我们需要在第二天或第二天提出解决方案。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我之前的评论是基于此器件的增益和标称发射振幅。 这不是保证。

    在数据表中注明的条件下,我们对数据表中的某些参数有最小值和最大值。  

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nasser:

    我再次查看了数据表,但不确定您引用的是哪些参数。
    您能详细解释吗?

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser:

    此外,数据表还显示输入必须类似于75 Ω 网络。 当输入迹线为50欧姆单端/100欧姆差分时,设备如何响应? 专用于在设备处于旁路模式时应用。 这是否重要,还是仅对均衡而言重要?
     
    谢谢!
    标记