This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:如何理解IEC 6.1万-4-2要求的额定电流?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641578/tpd1e10b06-how-to-understand-the-current-rating-per-iec-61000-4-2-requirement

部件号:TPD1E10B06
主题中讨论的其他部件: Strike

我希望选择一台电视来通过IEC 6.1万-4-2 ESD测试。

 TPD1E10B06在  +/-30kV接触和气隙放电条件下可通过IEC 6.1万-4-2 4级测试。 Section 6.1 还指定“IPP峰值脉冲电流(tp =8/20us)=6A"。 但从TI ESD设计文件来看,8KV时的峰值电流可以是30A (参见下图中的红线)。 论文: http://www.ti.com/lit/an/slyt492/slyt492.pdf 

如何了解 IEC 6.1万-4-2 ESD测试的额定电流? 如果我 在设计中使用TPD1E10B06在+/-8KV的电压下进行ESD测试,ESD枪是否会产生 +/-8KV和30A峰值电流(如红线所示)? 如果正确, 则可能会由于此大电流而损坏TPD1E10B06,尽管电压仅 为+/- 8KV。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shiwei,

    感谢您与我们联系。 TPD1E10B06的6A IPP额定值实际上是指一个8/20us脉冲,通常称为浪涌。 IEC 6.1万-4-5电涌是一种瞬态,在8us时升至90 % 峰值,在20us时降至50 %。 这实际上与您在图中所参考的IEC 6.1万-4-2 ESD脉冲完全不同,后者的持续时间不超过~200ns。  

    TPD1E10B06的额定电压为30kV/30kV,因此处理8kV ESD冲击和30A峰值电流不会有问题,因为峰值电流是指IEC 6.1万-4-2脉冲。 6A IPP额定值是指IEC 6.1万-4-5脉冲。 从听起来的样子来看,您的系统是设计为在ESD下仍能正常工作的,因此TPD1E10B06应该足够了。  

    如果您有兴趣了解有关IEC 6.1万-4-2 ESD和IEC 6.1万-4-5电涌之间差异的更多信息,请查看以下文档:

    www.ti.com/.../tiduas1a.pdf

    e2e.ti.com/.../ESD-surge-pulse.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPD1E10B06在数据表中被指定为符合"IEC 6.1万-4-2 4级ESD保护",这是否意味着它将通过IEC9100-4-2 4级中的"30A峰值电流",尽管数据表中未明确指定此编号"30A"?
    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    准确地说,您是对的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    竖起大拇指 谢谢你。