This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1141L:注册问题

Guru**** 2552170 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1141L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629653/onet1141l-register-question

部件号:ONET1141L

团队,

我有一位客户正在与ONET1141L合作。 他们有一个关于寄存器1,位4的问题A:"高调制电流启用位"。

这到底意味着什么? 设置调制电流的寄存器2,3有什么作用?

客户将在ONET1141L输出的35欧姆传输线路中使用该部件,并希望通过增加调制电流来获得2Vpk-pk幅度。 他们如何在登记册中做到这一点?

谢谢,此致,

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mihir,

    我正在与我们的团队一起研究这件 事-很快会再联系您。

    感谢您的支持。

    此致,

    SRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SRI,

    我有更新吗?

    谢谢,此致,

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mihir,

    是的,我刚刚 从 我们的团队那里得到了反馈:

    "高调制电流启用"(HENA)位通过25 % 增加了调制电流DAC的偏置电流, 这意味  着调制输出电压(MAX)以及步进大小在Reg 2和3的相同寄存器设置下相应增加。

     

    如果客户想要使用获得2Vpp SE,我们建议他们将HENA设置为1,并根据图使用MODC =(800) 10或(810) 10的寄存器设置。 14在 ONET1141L数据表中。

     

    希望这能有所帮助,请随时提出进一步的问题。  

    谢谢!

    SRI