This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:Vol of TCA9517

Guru**** 2443770 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630570/tca9517-vol-of-tca9517

部件号:TCA9517
主题中讨论的其他部件:TCA9803

根据数据表7.5 部分 "电气特性",最小VOL为0.45V。

 为什么输出中存在偏移? 它是否应该尽可能接近0伏,以提供更多的噪声余量?

请提供一些详细信息。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiwei,您好!

    存在电压偏移,以防止在释放线路后零件锁定(允许将其拉回到高位)。 只要VOL保持低于0.3 (音量控制)*Vcc,我们就可以确保设备的读数较低,因此不需要尽可能接近地面。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shiwei,

    为了增加Bobby的响应,我们有一个I2C缓冲器,它提供比TCA9517低得多的VOL规格-请看一下TCA9803。 此器件具有改进的体系结构,消除了静态电压偏移的需要,从而使VOL更接近0V。

    TCA9803的最大VOL为0.26V -请参阅下面的数据表中的电气特性。

    此致,

    Kaitlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiwei,您好!
    下面是前面的一篇文章,介绍了静态电压偏移的工作原理以及为什么需要将其放在缓冲器上。 如果您在阅读帖子后有任何其他问题,请告诉我。 注意:E2E是一个可搜索的论坛,您可能在上面的搜索框中输入了搜索词。 您可能会发现类似以下内容的帖子:

    e2e.ti.com/.../227.5729万 您是否需要静态电压偏移#227.5729万

    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Kaitlyn。 您是否有具有5V电源和低VOL的I2C缓冲IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiwei,您好!
    其他选项是将不带静态电压调值的一侧连接到具有低VIL的设备。 然后将另一侧连接到另一侧,假设两者都没有较低的VIL要求。
    Francis Houde