This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:CS是否可以保持浮动?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630026/tps2549-is-it-ok-to-leave-cs-floating

部件号:TPS2549

我想在 设计上使用TPS2549,但由于限制,我无法将其电缆补偿绑定到稳压器。  TPS2549上的引脚是否可以保持浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marek:

    我相信我有答案,但我要与团队再次核实。 我会尽快通知您。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Donovan,

    我需要尽快得到答案,才能将设计投入生产。

    此致,
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    建议将CS引脚连接至GND。 很抱歉耽误你的时间。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢