This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 符合Texas Instruments 1394 OHCI的主机控制器驱动程序

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630737/texas-instruments-1394-ohci-compliant-host-controller-driver

有人能为我提供此firewire卡的正式驱动程序下载吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sandeep,

    这些驱动程序是由Microsoft而不是TI编写的,因此您必须向Microsoft咨询。

    Windows应具有对TI OHCI主机控制器的本机支持,因此不需要TI提供的特殊驱动程序。

    尝试从设备管理器中卸载设备,然后重新引导系统并单击搜索新硬件。

    Dennis