This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA7408:是否需要上拉复位引脚?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630586/tca7408-pull-up-on-reset-pin-required

部件号:TCA7408

您好,

根据数据表,如果不使用重置输入,则在RESET和VCCI之间必须有一个电阻器。

由于重置引脚仅为输入,我不理解电阻器的用途。 为了降低PCB的复杂性并节省空间,最好直接将RESET连接到VCCI。

是否可以省略此电阻器?

谢谢!

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:
    如果您不打算使用重置引脚,则不必使用上拉电阻器。 您可能会认为 ,如果您希望重置在一定程度上从噪音中过滤掉,或者它增加了对ESD撞击的保护,您可以添加上拉电阻器,但这不是一项要求。 您可以直接将其与VCCI绑定,以节省空间并减少组件数量。
    Francis Houde