This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515B:PCA9515B

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515B, TCA9802, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641542/pca9515b-pca9515b

部件号:PCA9515B
主题中讨论的其他部件: TCA9802,TCA9509

大家好,

 

我正在研究4K视频射频模块的新设计。

 

我正在寻找I2C缓冲器,主要用于电气和电容性I2C隔离。

 

我在网上找到了PCA9515B。 PCA9515B的容积相对较高(通常为0.52V)。

 

此外,还要求使用VILC,如果我理解正确,则要求缓冲输入电压至少比VOL低70mV。

 

由于这是向我的OEM客户公开的通用I2C总线,我发现这些限制。

 

您是否有其他解决方案可供选择?

 

谢谢!

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi,您好!

    "此外,还要求使用VILC,如果我理解正确,则要求缓冲输入电压至少比VOL低70mV。"
    - PCA9515B实际需要的电压比它低120mV ...不幸的是...

    "PCA9515B的容积相对较高(通常为0.52V)。"
    我理解这里的问题,对于较高的容量,可能会有设备的Vil要求较低,低于0.52V的问题。 特别是低电压设备。

    TI确实提供了TCA980x系列,它可以避免使用静态电压偏移,并使用电流源来监控是源电流还是漏电流。 这样可以消除大多数缓冲器中的静态电压偏移架构所看到的大容量。 例如,TCA9802的容量约为0.2V。 我们还删除了Vilc参数,但是收发器必须有最小电流容量才能传播低电流,这被称为I (ILC)。 这基本上意味着,如果FET在向下拉时的电阻为150欧姆或更低,则该设备将工作。 超过此数目,此设备将不会。 对于收发器,此阻抗值通常低于150欧姆,而对于收发器的Vcc较高,则较低。


    该设备还允许我们消除B侧的上拉电阻器,因为B侧将从内部上拉至VccB,并且可以有效地减少空间(减少2个电阻器)。 [这不是一个选项,上拉电阻器可能会导致设备故障]

    我真正看到的唯一限制是它的最大工作电压为3.6V。 如果要将其与5V收发器连接,则需要使用电平转换器。

    如果Vcc范围存在问题,则TCA9509是另一个选项,因为它可以高达5.5V。 它的下一个Vol</Z1>(</Z2>容积约为0.2V</Z3>),</Z4>Vilc</Z5>(</Z6>0.15mV</Z7>)。</Z8> 只需增加上拉电阻,即可将导入TCA9509的Vol设备降低到低于Vilc。 (这假定总线电容不会太大)。

    谢谢!
    -Bobby