This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:用于正常VDD18

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641129/tusb3410-for-intermal-vdd18

部件号:TUSB3410

大家好,

您能否查看以下示意图以使用 TUSB3410中的VDD18内部调节器? 是否可以浮动VDD18/挂起并 将VREGEN直接连接到GND?

谢谢!

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam,您好!

    可以浮动挂起端子;尽管我建议在VDD18中添加几个旁路电容器(0.1uF和0.01uF),并在VREGEN#上添加一个PD电阻器(10K应该没问题)。
    除此之外,您的原理图对我来说很好。
    此致,
    豪尔赫