This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS94:d0数据线信号模拟

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630535/sn65lvds94-d0-data-line-signal-simulation

部件号:SN65LVDS94
  1. 当以60Mbps数据速率(模拟中使用30MHz信号模拟D0信号)和10pF电容器在数据输出处执行模拟时,信号看起来几乎是三角形,而不是预期的方波。
  2. 当负载电容器通过传输线路连接时,信号会更差,因为传输线路更长(例如- 2英寸传输线路),并且会增加内部纹波(传输线路大于1英寸时会注意到这一点)
  3. 而时钟输出信号在60MHz信号时看起来良好

 

这是实际设备的情况,还是只是型号问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haim您好,  

    它似乎仅在模型中。 请发送您 描述的此行为的屏幕截图。  

    此致,

    Joel