This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:无SCL_Sink

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641206/sn65dp159-no-scl_sink

部件号:SN65DP159

我正在为 HDMI应用调试使用SN65DP159的新主板。  I2C_EN很高,但没有连接I2C主控制器时,我希望初始时使用默认配置。  OE连接很高。

开机时,我得到了一个良好的SCL_SOURCE时钟,但在SCL_Sink引脚上看不到任何活动。   SCL_Sink与5V上拉连接。  是否有进一步调试的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gregory

    您能否更详细地描述OE的连接? OE引脚上是否有电容器? 当您说OE很高时,您知道它有一个内部上拉,对吗?

    此致
    弗朗西斯科