This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX202:最高202E ESE的更换

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS202E, MAX202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630349/max202-replacement-of-max-202e-ese

部件号:MAX202
主题中讨论的其他部件: TRS202E

您好,

通过这一参考,我能否替换MAX202E ESE以实现完全兼容性(软件包,字体,最大温度...) ?

储罐很多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas,
    您可以查看TRS202E www.ti.com/.../trs202e.pdf 以了解它是否是替代产品。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,但我的问题是关于此参考的EESE。
    温度-40/+85°c,我想,
    我找到MAX202,但没有找到EESE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像EESE是窄SOIC封装。 MAX202或TRS202E没有它。  TI 在该封装中唯一拥有的RS232设备是 MAX232NSR。

    此致,

    好