This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:SN651VCP114硬件设计,我想同时使用GPIO模式与I2C模式兼容。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640993/sn65lvcp114-sn651vcp114-hardware-design-i-want-to-use-gpio-mode-simultaneously-compatible-with-i2c-mode

部件号:SN65LVCP114

    SN651VCP114硬件设计,我想使用GPIO模式,同时与I2C模式兼容。

      我们的信号是10G-KR.EQX1和EQX0,我们选择多少个db? 启用或禁用回送? /PWD 高?  启用AGC回路? VOD_A HIGH 或LOW?

        如果我使用I2C模式CS连接CPU GPIO引脚?   

        我`m您 的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于10G-KR信号,将开始使用相对较低的总增益 设置来调整接口。  以下是两种要使用的设置。

    通常在正常操作时,不启用回送

    如果您使用I2C模式,CS引脚应连接到GPIO引脚。  CS引脚在I2C模式下用作芯片选择。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们的背板10G-KR系列有点长。第一 种设置 是客户使用更多,还是第二 种设置 客户使用更多?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果LVCP114靠近10G-KR Tx,我会使用低增益设置。  如果将LVCP114放置在10G-KR Rx的中间位置或更靠近10G-KR Rx,我将使用高增益设置。

    此致,