This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD7S019:反向支架电压

Guru**** 2899030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD7S019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630415/tpd7s019-reverse-standoff-voltage

部件号:TPD7S019

嘿,团队,

 TPD7S019的反向支架电压(VRWM)是多少? 它在数据表的8.2 第2节中提到,但我在电气特性表中看不到它。  

此致,

凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Casey,

    我承认,数据表并不具体;但它确实提供了9V作为数据表第6页上ESD二极管的最小击穿电压。 因此,在发生任何明显传导之前,最大反向支架电压应刚好低于9伏。

    谢谢!
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas

    视频针脚列出了9V规格。 DDC和SYNC引脚是否相同?

    此致,
    凯西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Casey,

    让我与以前支持这些部件的团队核实一下。

    最佳,
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey,

    击穿电压是ESD二极管开始进入雪崩模式的位置,因此您需要远离此模式。

    根据8.2 章节2的说明,应将这些信号保持在建议的工作条件下(视频,DDC和同步为5.5V),并且ESD二极管不会打开。 因此,我将5V或5.5V称为VRWM (反向工作电压)

    此致,
    Cameron