This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:DP8.3867万IR/CR强大的高抗扰性10/100/1000以太网物理层收发器数据表(修订版 e)停止(&Q);

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640686/dp83867ir-different-readings-in-the-dp83867ir-cr-robust-high-immunity-10-100-1000-ethernet-physical-layer-transceiver-datasheet-rev-e

部件号:DP8.3867万IR

我有两个关于数据表中不同读数的问题:

1.我见本数据表第45页。 该页包含表4"带式电阻器比率"。 现在,如果您查看第51页,您会看到RX_D4通过2.49 Kom电阻器接地。 为RX_D4选择的模式是什么? 在50页上,我看到"RX_D4 =手提带模式4"。 是错了吗?

2.在第30页的8.4 章节1中,我看到此文本“RGMII禁用带(RX_D6)确定MAC接口的默认状态。 RGMII Disable (RGMII禁用)带对应于RGMIICCL寄存器(地址0x0032)中的RGMII Enable (RGMII启用)(位7)。 当RGMII模式被禁用时,DP8.3867万在GMII模式下运行。'

如果“RGMII Disable strap”=0,则设备使用RGMII模式,但如果“RGMII Enable bit”=0,则设备使用RMII模式。 我认为"RGMII禁用手提带RGMII启用不对应"或者我不对吗?

请回答我的问题。

此致,Ruslan

DP8.3867万IR/CR强大的高抗扰性10/100/1000以太网物理层收发器数据表(修订版 e)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ruslan,

    1.是的,捆扎示例显示错误。 感谢您指出该错误。 我已将其记录下来,以备将来修订。 要纠正此错误,图7中的图像应显示拉式配置中的RX_D4电阻器为2.49kR。

    2.我认为您的困惑来自RGMII禁用带和RGMII_EN位寄存器32.7 之间的相互作用。 RGMII禁用带设置RGMII_EN位的默认值,但不会使RGMII_EN位成为只读。 您可以在正常操作期间更改RGMII_EN。 因此RGMII禁用带与RGMII_EN位对应。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的回复!

    本专题可视为已穷尽。

    此致,Ruslan