请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPD4E1B06 支持路径:/Product/开发和故障排除/
我们遇到这样的问题 :在加热至50度时,TPD4E1B06DCKR TVS二极管装置似乎泄漏。 它安装在印刷电路板上的位置,非常靠近PTH连接器,该连接器用RA型树脂焊料手工焊接。 在设备上使用RMA SMT型焊料,均不清洁,连接器已刷过。 我们认为它不一定是装置,而是两个助熔剂之间的某种反应,也许是装置外部的某种反应。 当我们将设备从主板上提出时,一旦其支脚离开焊片,问题就会消失,但当我们测试设备时,问题看起来正常。 如果我们将设备放回主板上,则问题有时会在几天后再次出现。要使问题发生,需要在55度的温度下进行烘焙,并通电100小时。 手动焊接前的保形涂层似乎可以解决问题,但我们不理解问题,因此希望获得任何帮助或想法。