This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.581万-Q1:Tida-0.0987万_TPS25810-Q1启用2.581万启用

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640549/tps25810-q1-tida-00987_tps25810-q1-enable

部件号:TPS2.581万-Q1
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0987万TPS2.581万

你(们)好

我想设计汽车媒体端口。 所以我对参考设计TIDA-0.0987万感兴趣。

我有一个问题。

如果我将TPS25.49万设置为客户端模式(CTL1=0,CTL2=0)。 从TPS25.49万中连接的TPS2.581万 EN类似于参考设计原理图。

TPS2.581万可以通过外部信号控制?? (开/关)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对不起,如果您在客户端模式下配置TPS25.49万,TPS2.581万将无法启用。 我想,为什么不在SDP模式下配置TPS25.49万? 请您提供更多信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果 在TPS2.581万的EN引脚上使用外部信号(H),我是否可以启用TPS2.581万?  

    我不需要 使用当前限制,因此我选择了客户端模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我还认为您可以使用外部GPIO来启用TPS2.581万。