This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2551:rlim值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630036/tps2551-rlim-value

部件号:TPS2551
主题:TPS2553D中讨论的其他部件

您好,

我计划在  必须将USB电流(IOC)限制为150mA的应用中使用TPS2551QDBVRQ1。 (如果某人消耗的电流超过150mA,USB/电压应禁用)。 要达到IOC = 150mA,我需要约158K欧姆限幅电阻。 但数据表建议不要使用 超过80Kohm的电阻。 在这种情况下,是否建议将此芯片用于此应用(160K)? 这是什么? 我是否会损失精度或使用寿命,或者为什么建议不要超过80K。 请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pon,

    欢迎使用E2E! 我们的工程专家应于10月9日星期一与您联系。 他们目前正在度假。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,

    如果您使用158K, 则数据  表中的准确性将超出范围。 此设备的原始设计限制不超过80K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael,感谢您的回复。 请您提供更多详细信息。 1)当我将它与158K一起使用时,会损失什么准确性? 它是10 20 % (我的usecase可以接受的)还是超过20 % ? 2)芯片的频谱低至100mA,如果不能超过80K,如何实现100mA? 3)是否有任何选项可在芯片规格范围内实现150mA的IOC电流。 4)考虑您是否建议我们将此芯片用于我们的应用(150mA),或者建议我们寻找其他选项。 请告诉我们ASEP。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paulraj,

    您可以尝试为您的应用选择TPS2553D。