This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:IBIS型号终端电阻

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641172/lmh1297-ibis-model-termination-resistance

部件号:LMH1297

您好,

从TI网站下载LMH1297 IBIS模型后,我们在Hyperlynx模拟中进行了测试。  单端SDI_IO输入上产生的TDR显示端接电阻为50欧姆而不是75欧姆。

 

当预期LMH1297端接为75欧姆时,为什么型号显示50欧姆端接?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don,您好!

    我们使用Agilent ADS环境来验证LMH1297 IBIS-AMI文件,实际上我们确实通过了SMPTE返回损耗和利润。 我们已经完成了ADS模拟,一切看起来都很好。

    目前,Michael和我正在研究这件事,并将告知您。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don,您好!

    我刚刚在ADS中为LMH1297 SDI_IO实施了TDR,我看到SDI IO和SDI_OUT的端接阻抗稳定在75欧姆。 在ADS中,模拟TDR时要输入的关键参数之一是指定参考阻抗。 SDI_IO和SDI_OUT的参考阻抗应设置为75欧姆。 请参见下面的模拟示例,其中包含板BNC和轨迹示例:

    • S11_TDR = SDI_IO
    • S22_TDR = SDI_OUT

    如果参考阻抗设置为50欧姆,则SDI_IO和SDI_OUT将呈现出以50欧姆为中心的外观。 请检查是否是这种情况。

    谢谢!

    Michael