This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DS90UB948-Q1:DS90UB948-Q1和DS90UB949-Q1设置问题

Guru**** 2549500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629991/rtos-ds90ub948-q1-ds90ub948-q1-and-ds90ub949-q1-setting-issue

部件号:DS90UB948-Q1

工具/软件:TI-RTOS

您好,先生

我们要求LVDS面板像素时钟为65MHz。

但我们只看到输出为37.5MHz,如下所示。 如何设置或修改它以满足65MHz?

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,此主题已分配供查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有任何更新吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl,您好!
    HDMI显示分辨率是通过EDID定义的(d/s中的第18页),请确保您已将UB948与UB949连接。 在您的情况下,HDMI频率不稳定,似乎HDMI信号源不正确。谢谢。

    此致,
    Steven