请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IS e2e.ti.com/.../DP8.3867万IS-Design.pdf
您好,
我的客户正在使用DP8.3867万IS进行设计。 它们的MAC通过SGMII连接到PHY。 附加文件是其原理图。 他们遇到的问题是以太网链路不是很稳定。 有时,当他们通过PC ping设备时,他们无法得到任何响应。 一种奇怪的现象是,该问题似乎与SGMII信号线上的耦合电容有关。 当他们使用0.1uF的盖子时,情况最差,而当他们使用100pF时,情况似乎要好一点。 我还让客户完成了环回测试。 在近端回送模式下存在问题。 所以我们认为根本原因在于PHY ckt的设计。
我不熟悉以太网。 有人能帮我解决这个问题吗?
谢谢!
John